This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:TIDM-1010 SSI 协议

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/959768/ccs-launchxl-f28379d-tidm-1010-ssi-protocol

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-1010

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有  F28379D LaunchPad 来连接编码器(SSI 协议)。

要连接编码器、我将使用 TIDM-1010和 Launchpad。

我知道 TIDM-1010使用 BiSS-C 协议、但我想使用 SSI 协议。

TIDM-1010是否适合使用 SSI 协议来连接编码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假日、分配给此主题的专家本周已不在办公室、因此您可能无法在下周周二或周三获得合格答案。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="mesud Yasin Celik "] TIDM-1010 是否适合使用 SSI 协议连接编码器?

    此库仅支持 BiSS-C  它不支持 SSI。

    此致

    Lori