This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:xds110

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960155/f28m35h52c-xds110

器件型号:F28M35H52C

您好!

我已经在定制板上与 F28M35H52C1协作了一段时间。 我一直使用 XDS100v2。 遗憾的是、我不再使用 XDS100v2编程器。 我一直在尝试使用 launchpad F280049C 中包含的 XDS110编程器、但未成功。  

是否有人可以告诉我是否可以使用 Launchpad F280049C 中包含的 XDS110编程器对 F28M35H52C1进行编程?

这是我尝试的当前配置。



1) 1)连接:我制作了一个适配器、将 Launchpad F280049C 的10引脚 JTAG 连接到我的定制 F28M35H52C1板中使用的14引脚 JTAG。

JTAG (10)

引脚#

JTAG (14)

引脚#

功能

1

5.

3V3

3、5、9.

4、8、10、12

GND

2.

1

TMS

4.

9、11

TCK

6.

7.

任务

8.

3.

TDI

10.

2.

复位(2k2Ω Ω 上拉电阻)

7.

6.

常闭

--

13.

EMU0 (5kΩ Ω 上拉电阻)

--

14.

EMU1 (5kΩ Ω 上拉电阻)

 


2) CCS:我尝试使用 CCS  版本:9.1.0.00010和 CCS 版本  10.1.1.00004.

 


3)目标配置:我已经尝试过多种配置和 clk 频率、但这是当前配置。  





























 


4) 4)连接测试结果:  

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafilevil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


--- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\ELETRON\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1011\0\0\BrdDat\testBoard.dat

-- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年11月8日"。
库构建时间为'17:25:15'。
库软件包版本为'9.2.0.1.00042'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

解释是
:JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会被破坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎因
卡在一个位置或卡在零位置故障而损坏。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0] 


5) 5) CLK 信号:

 

 

此致、

Jorge Caicedo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLK 信号

    目标配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫、

    您的引脚排列看起来正确,但我想尝试将引脚10->2保持断开状态。  只需依赖您具有本地电阻的2kOhm PU 电阻器、即可使 JTAG 不会复位。  看起来 XDS_RESET_OUT 应该与 TRSTn 相同、但这应该消除了那里的任何问题。

    在这种情况下、让我们确保在为 F28M35器件加电之前为 Launchpad 加电/连接。  EMU0/1上的 PU 应该保持在 WIR 模式、但是我想确保当 TRSTn 变为低电平/高电平时、JTAG 信号被驱动。

    我还建议确保 XDS110具有最新的固件。  CCS 应自动执行此操作、但我们可以在此 页面上强制执行以下步骤进行手动更新(请查看右侧的手动更新书签)。  您可以更改目录以匹配 CCSv9或 v10路径。

    请告诉我上述结果、我们可以继续进行调试。

    最棒的

    Matthew