请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 您好 Champ、
客户想详细了解 为什么只允许32位访问控制和状态寄存器? 如果使用16位访问这些寄存器、将始终遇到问题、还是有时遇到问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Champ、
客户想详细了解 为什么只允许32位访问控制和状态寄存器? 如果使用16位访问这些寄存器、将始终遇到问题、还是有时遇到问题?
这是一种随机现象、无法预测。 因此、我们的文档建议始终使用32位 R/W
[引用]但无法接收消息帧、CAN 接收使用中断、他们希望知道与16位访问相关的此故障。 [/报价]
如前所述、这是一件随机的事情、我无法作出预测。 话虽如此,我可以提出一个意见:当你说"不能接收报文帧"时,区分(一)邮箱中是否没有收到报文,或(二)是否收到报文,但没有产生中断,是很重要的。 (i)不能是16位访问的原因。 (ii)可以是16位访问或其他内容。