CLA 能否每300毫微秒(3.333MHz)从 CPU 运行一次?
2.如果我在 while (1)循环中只使用一个 CLA 任务、我是否可以根据需要从循环中退出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CLA 能否每300毫微秒(3.333MHz)从 CPU 运行一次?
2.如果我在 while (1)循环中只使用一个 CLA 任务、我是否可以根据需要从循环中退出?
Ganeshapandi、
我提到的计时器是 CPU 计时器(您也可以自由使用 ePWM 计时器、但计时器似乎符合您的要求、因为您只需计数300ns)。 有一个 ADC CLA 触发器示例、您可以对其进行修改以包含计时器: cla_adc_fir32。
对于计时器配置、您可以参阅 time_led_blink 示例。 您必须配置 CLA 任务触发器、而不是从计时器启用中断。
此致、
Praveen