This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:C2000ware 2.01.00.00

Guru**** 2345260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/959096/tms320f280049-c2000ware-2-01-00-00

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、香榭丽舍

我们的客户想知道在将 C2000ware 2.01.00.00用于其产品时是否存在任何问题。
开发阶段接近最后阶段。
他们不想尽可能更新 C2000ware。

最新版本为3.03.00.00。
非常感谢您的宝贵建议。

此致、
Hitoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    您可以请求客户查看发行说明。 它提供了每一个已修复问题的一行摘要和严重性。 他们可以查看严重性为"S2-MAJOR "的问题、并查看客户是否正在使用任何相关代码。 如果是、他们可以使用更新的修复程序。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的建议。
    我已通知客户检查"S2-Major (S2-MAJOR)"项目。
    如果他们有有关项目的更多详细信息、将在当地联系您。

    此致、
    Hitoshi