This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:无需使用引导加载程序工具即可通过 RS-232端口进行固件更新。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958432/tms320f28035-firmware-update-through-rs-232-port-without-using-boot--loader-tool

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、
    我们希望使用 RS-232 端口通过调制解调器更新控制器(TMS320F28035)的固件。 而不是使用 C2-Prog 引导加载 程序工具手动执行。 我们希望在我们的源代码中进行开发。 我们要更新的正好是十六进制文件能够从服务器获取该文件。 只需使用 RS-232 端口将该文件传输到控制器。 然后再将该文件写入 UART 端口。
    需要向控制器发送哪些必要的内容、以及我们应该在源代码中实现哪些检查点和功能。 因此、C2-Prog 在后台工作时、我们希望开发的内容同样简单。 需要您的帮助。
谢谢、
太阳能 Rnd。