你(们)好
已经在该主题的多个不同文档中跳转、但未能获得概述。 部分原因是文档中的链接太多损坏。
您能帮助我简要了解一下我的选项吗?
我在 f28279D 上运行了一些 C 代码。
我们使用简单的基于准系统 IRQ 的调度、而不是 RTOS。
我们遇到了快速任务上的代码花费太长的问题。 并希望提取一些溢出数据、以了解性能问题最热点的位置。
就我所能收集的 f28279D 执行器而言、没有任何硬件支持。
我已经阅读了一些“系统分析器用户指南”,但据我所知,只有当您使用 TI-RTOS 时,此指南才有效。
分析我们的代码的另一个挑战是、"快速任务"的大部分是由 Matlab / Simulink 生成的代码、而更多的是更少的一个巨大函数。 因此、标准配置文件会告诉我们、我们在这个函数中使用了很多时间(80-90%)、这并不是很奇怪、但也不是很有帮助。
XDS560跟踪功能是否会对此 MCU 提供任何帮助?
摘要:我更喜欢在 F28279D 上进行硬件跟踪、但基于某些代码检测的分析也是可行的。 目前、我要向下翻转一个可用的 I/O 并在示波器上测量时间、但这是一个相当慢的过程。
我有哪些选择?