This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 Academy 的 TMS320F280025C:ePWM 实验

Guru**** 2557470 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163615/tms320f280025c-epwm-lab-from-the-c2000-academy

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我使用了 C2000 Academy 的 ePWM 实验作为参考

1、在两个 GPIO I、E 上生成 PWM 。使用 epwm1的 GPIO 0和 GPIO 1

2. 我还在使用另一个 GPIO 并将其初始状态设置为高电平(所有这些都使用 SysConfig)。

我是否可以知道上述两项的执行顺序?

我的目标是先执行后一条指令、然后再执行前一条指令  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabeela、

    我建议将主文件中的 Board_Init()函数替换为 board.c 中的内容 这样、您就可以在不编辑 board.c 文件的情况下控制初始化函数的执行顺序、并在 ePWM 初始化之前将 GPIO 设置为高电平状态。

    谢谢、

    Luke