This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:有关快速电流环路的问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161241/tmdscncd28388d-issue-about-fast-current-loop

器件型号:TMDSCNCD28388D

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

大家好、我想知道以下快速电流环路技术支持的最大 PWM 载波频率?    使用 快速电流环路技术可实现的最大开关频率。

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Yale、

              FCL 的执行时间为1-2us、可支持高达500kHz 的开关频率。 您的客户是否对 FSW 有任何特定要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navaneeth、

    感谢您的回复。

    该客户 尝试使用 FSI 和 FCL 构建多轴高速电机控制、两个电机通过同轴电缆连接。 第二个电机的转子位置和电流环路的给定值由第一个电机的控制器计算、然后通过 FSI 发送到第二个电机的控制器、这意味着第二个电机的控制器中没有 QEP、 但可以直接获取转子位置信息。 在这种情况下、他能否在第二个电机控制器中使用 TI 提供的 FCL 算法?

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navaneeth、

    我是否可以要求了解该主题的状态?

    谢谢、此致

     耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、感谢您分享更多详细信息。 通过 FSI 的角度信息应该起作用、其延迟会增加执行时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navaneeth、

    感谢您的回复。

    控制器接收到 FSI 发送的位置信息后、FCL 能否在2us 内完成计算并生成 PWM?

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是...