This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TM F28335引脚对引脚兼容

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951122/tms320f28335-tms-f28335-pin-to-pin-compatibility

器件型号:TMS320F28335

您好!

我一直在 电机控制应用中使用 DSP TMS F28335。 现在、我需要更多的处理能力。 我对 TMSF2837xD 感兴趣、它是否与我的产品引脚对引脚兼容? 如果不是、会发生什么变化?

谢谢、

Ihab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之:引脚分配是不同的、您还应注意、ADC 之间以及 TMU 和 CLA 等外设可用性之间也存在其他差异 这种过渡是绝对可行的、并且已经过去完成过、但如果您在当前项目上已经取得了很多进展、这将需要一些工作。

    有关更多详细信息、以下主题可能提供一些见解:

    从和 F28335升级到功能更强大但兼容的器件 

    从 F28335升级

    希望这些信息能为您提供帮助。

    -Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢先生的回答!

    您建议的第一个链接中的讨论非常完整。

    此致、

    Ihab