您好、专家、
客户遇到的问题
- 如果在引导加载程序过程后重新为电路板供电、则系统无法正常工作;
- 如果在引导加载程序过程后继续运行电路板、系统可以正常工作。
背景是客户分别对引导加载程序和应用程序进行划分、这意味着有两个不同的 CMD 文件。
最后、他们发现两个 CMD 文件中的 RAM 定义不同、一个用于数据存储器、另一个用于程序存储器、并 通过将这两个 RAM 同步为同一函数来解决此问题。
您能帮助回答客户的问题吗? 谢谢!
- 如果需要注意、如何配置这两个 CMD 文件?
- 对于生产板、如何解决问题、将"0"写入 RAM、然后启动应用程序代码?
对于以下文件、左侧是问题 CMD 文件、右侧是正确的文件。
此致
Rayna