您好!
我正在 F280049 VCU 上处理512点 FFT。
有人怀疑:
1) 1)我们是否有"cfft16_512p_calc"? "cfft16_256p_calc"工作正常、需要512点函数。 它不是在 VCU 用户手册中创建的。
2) 2)基于 F2837x_vcu2_CFFT_512、我在 F28004x 中执行了相同的操作、在运行后出现了很多故障。 请发表任何评论?
3) 3) CFFT 和 RFFT 有何区别?
4) 4) VCU 上 CFFT 的执行时间是多久?
5) 5)在 F280049中、可以使用哪个库、"C28x_vcu0_library_fpu32.lib"或"C28x_vcu2_library_fpu32.lib"?
非常感谢。
BR、Jordan