This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:如何使用具有功率测量功能的正弦分析仪来获得 THD?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951786/tms320f280049-how-can-we-use-sine-analyzer-with-power-measurement-to-obtain-thd

器件型号:TMS320F280049

客户要求提供解决方案以获取 THD 信息。  使用 具有功率测量(POWER_MEAS_SINE 分析仪) API 的正弦分析仪、我们可以获得电压、电流、功率 RMS 值和 PF。  我们是否可以扩展其函数来计算 THD? 如果没有、我们还能提供其他解决方案吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、我们没有任何支持。 客户可以尝试缓冲数据并执行 FFT 来分析 THD。  

    另请注意、对于 PFC、我们感应电感器电流;对于 THD、我们测量电网电流、由于 EMI 滤波器/、二者不相同

    因此、客户可能需要增加更多感应来确保 THD 测量的准确性。

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    感谢您的深入了解。 您是否有任何参考资料可供客户使用 FFT 来计算 THD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    我没有很好地提到、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    我想进一步向您核实、PF 计算是否与 THD 在不同感应位置方面同样存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    是的、如果在轻负载下测量 PF、它尤其适用。

    在大于20%的负载下、它不会是显著的差异、因为 x 电容器通常仅为1-2uF。

    -Manish