This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否有可用的 ADC 性能数据?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/952453/tms320f28388d-is-there-any-adc-performance-data-available

器件型号:TMS320F28388D

大家好、
我收到了客户的问题,并想向您提出建议。

客户询问 TMS320F28388D 的 ADC 特性是否有更多数据。
具体而言、他们希望获得以下图形等数据(SNR 与温度、THD 与温度)。
是否有任何可用数据?

 

此致、
Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指下面的这些图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasegawa-San、

    如上图所示、我们在许多温度点没有可用的数据、但在极端温度下产生此数据的相关线程(e2e.ti.com/.../922721hows SINAD (SNR + THD):-40度。 C、30度 和155度。 C.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Devin San

    我理解、感谢您分享链接。

    最棒的  

    Kurumi Hasegawa