This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:其中是最新的 c2000ware 3.03中的仿真输出文件(__.VCD 和__.html)。

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950460/ccs-tms320f28388d-where-is-simulation-output-files-____-vcd-and-____-html-in-latest-c2000ware-3-03

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

TI

其中是最新的 c2000ware 3.03中的仿真输出文件(_____.vcd 和____.html)。

谢谢  

Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    您是否在寻找 MathWorks 仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想用".vcd"文件查看波形  

    并通过 CLB 的".html"文件进行互连。

    请参阅下图中的黄色突出显示部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、您好!

    分配给 CLB 专家以提供进一步帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CLB 的构建配置。 然后、您可以在构建工件文件夹的 syscfg 文件夹中找到它。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    NIMA

     "CLB.vcd"文件不在"Debug"文件夹下。 因此、我 无法查看仿真波形输出。

    谢谢  

    Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CLB 构建配置创建仿真文件。

    2. VCD 文件将位于 Build artifact 文件夹下(支持 CLB 的配置的名称)

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在工程属性中跟踪编译设置。

    但在示例8中没有获得 CLB.VCD 文件。

    谢谢

    Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在控制台中共享您的 Build STD Out。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您下载最新的 C2000Ware 和最新的 CCS + CLB 用户指南中指定的仿真 TDM 编译器、则所有内容都将与 ELF 完美地开箱即用。