This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:同时对20组 TMS320F28069M Launchpad 进行编程

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/952069/launchxl-f28069m-programming-20-sets-of-tms320f28069m-launchpad-simultaneously

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

大家好、

我从下面的培训视频中了解到、可以将2组 Launchpad 连接到 CCS。 但是、客户希望同时对20个设置进行编程。 他的计算机具有4个 USB 端口。 这是可行的吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    由于您希望同时对20个电路板进行编程、我建议查看第三方闪存编程工具:  

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您的快速响应。 由于客户将对多个 LAUNCHXL-F28069M 进行编程、因此列表中是否有任何编程器可以通过 USB 端口进行编程?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我不知道他们中的哪一个支持该特定器件。  这是一个常规列表。  请直接与他们联系以了解更多详细信息。

    谢谢、此致、

    Vamsi