This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:使用 SCI 下载代码时出现连接问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951171/tms320f2808-connection-issue-using-sci-to-download-the-code

器件型号:TMS320F2808

您好、专家、

客户使用 SCI 下载代码、遇到显示为"与目标连接失败"的问题。

在电路板上、GPIO18和 GPIO19连接高电平电压、而 GPIO34连接 低电平电压、请参阅数据表的引导模式选择。  

您能帮您分析这个问题吗?还有其他 需要注意的问题吗?

谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

                 GPIO18和 GPIO29需要为高电平。 您的帖子显示 GPIO19。 我会假设这是输入错误、实际上是18和29连接高电平。  

    SCI 端口是否正常工作? 例如、如果您运行 echo 示例、它是否能够将字符回显到 PC? 在进一步调试之前、务必确保与 SCI 相关的所有硬件正常工作。  

    您是否能够私下共享与引导模式选择引脚的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haresh、

    是的、正确、它 GPIO29不是 GPIO19。 因此引导模式引脚为 GPIO18&29&34。

    当使用串行端口工具与 SCI-A Tx&RX 连接时、SCI 通信不成功、数据可以被发送但不会回传

    客户想知道将 GPIO29用作引导引脚和 SCI 引脚时是否存在冲突?

    谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

                 在尝试起诉引导加载程序之前、您应首先使"正常"串行通信正常工作。 具体而言、您应该使用外部回送(通过 SCI 收发器)。 如果您共享 SCI 部分的原理图、我可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    客户通过将 SCI 下载时钟从10MHz 更改为20MHz 来解决此问题。

    感谢您的支持!

    此致

    Rayna