主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我有一个28388DControlCard、它使用 CPUTimer 的 C2000Ware 示例使 LED 每秒闪烁一次。 我已经在闪存中对其进行编程、并关闭28388DControlCard、几秒钟后我再给它加电。 我本来希望28388D 启动并运行 BootROM、然后启动 Amin 程序、但似乎在接下来的一行中咳嗽了、并且从未进入主程序。
3fb114: 6F00 SB 0、UNC
当系统来自看门狗复位或形成外部复位按钮时、也会发生这种情况。
根据 f2838x_codestartbranch.asm
;//对于这些示例,code_start 是之后执行的第一个代码
;//退出引导 ROM 代码。
此外、示例 F2838x 项目设置为 codegen
;//入口点也设置为 code_start 标签。
我希望您能给我一些信息、说明如何在上电后或复位后运行我的程序。
此致、
David