This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069UPFPS 是否仍在制造和支持中?

Guru**** 2563550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951491/tms320f28069-does-the-tms320f28069upfps-is-still-under-manufacturing-and-support

器件型号:TMS320F28069

您好!

我本来想购买一小部分 TMS320F28069UPFPS 微控制器、但它似乎已经停产。 情况确实如此吗?

如果是、最好的选择是什么? 理想情况下、采用相同的封装、相同数量的引脚和相同的连接接口。

谢谢、

RAZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议查看 TMS320F28069FPPQ。 这是我们 InstaSPIN-FOC 版本的器件、它还具有 USB 启用功能、应直接匹配。 InstaSPIN-FOC 不会干扰任何内容、因为它只是设计人员可以用来更轻松地控制其电机控制系统的一种附加功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、非常感谢您的回答、我一定会查看建议的模型。

    我只是想清楚地了解 一下 UPPS 模型的状态-它是否真的不在制造中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该部件为“活动”,目前正在制造,但是目前无法通过 TI 的 eStore 获取,需要通过授权经销商订购。

                   https://www.ti.com/info-store/distributors.html

    我们始终尽最大努力改善在线体验、并已联系相应渠道、希望在不久的将来通过我们的商店提供此器件。