This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:TMDSDOCK28379D

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, TMDSCNCD28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951587/tmdsdock28379d-tmdsdock28379d

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DLAUNCHXL-F28379D

你好。

我想购买 TMDSDOCK28379D、但我的朋友说、我可以做更多的思考、看看 DSpace1104。

我搜索过、但没有找到关于 DSpace1104和 TMDSDOCK28379D 之间差异的太多信息。

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FM、

    请注意、我们在内部开发 TMDSDOCK28379D 硬件并通过此论坛提供支持。 我们不支持空格1104、dSPACE 是单独的实体。

    我确信正确的答案在于您尝试对硬件执行的操作。 如果您有兴趣使用嵌入式编码器、请注意、这是 F28379D 类器件所支持的、而 Mathworks 有自己的专门用于将嵌入式编码器与 C2000结合使用的支持论坛。

    我无法看到 dSPACE 器件的成本、但我无法肯定它比 TMDSDOCK28379D 便宜。 请注意、TMDSDOCK28379D 是评估硬件、预计不会在任何终端系统中使用。 在进行原型设计后、系统设计人员应开发自己的硬件。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我知道 TI 不支持 Space1104。 也许我应该在我的问题中添加几行内容、我的项目更多地涉及电力电子产品和驱动器。

    使用嵌入式编码器并不是优势(至少对我而言)。

    我实际上想开发硬件、但我想查看 一个 Space1104和 TMDSDOCK28379D 之间的比较表。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    f M、

    我没有关于空格1104的任何信息。 如果您对 TMDSDOCK28379D 是否支持某些功能有疑问、可提供帮助评论。

     TMDSDOCK28379D 专为 F28379D 评估模块而设计、可显示核心器件功能。 它非常适合驱动应用、但它是一个控制器板、而不是电源电子板。 您当然可以开发自己的逆变器、但我们提供的一些逆变器旨在与 TMDSDOCK28379D 套件中包含的其中一个电路板 TMDSCNCD28379D 配合使用。

    查看我们的应用页面。  https://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html#application 

    您可能也会对 LAUNCHXL-F28379D 感兴趣、但您可以看到它与之连接的电路板。 另请注意、本页将介绍许多适用于其他器件的其他评估模块、其中许多评估模块非常适合驱动器应用。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。 提供了有用的资料。

    那么、让我们看看其他人是否有 有关 DSpace1104的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    f M、

    我会询问、但我不怀疑我们会有任何系统性知识。

    此页面包含他们的一些营销内容。   https://www.dspace.com/en/inc/home/products/hw/singbord/ds1104.cfm 

    此致、
    Cody