This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TIEVM-VIENNARECT:三相 Vienna:在例程中调用的中断过程是什么? PLL 的功能是什么?

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/952096/compiler-tievm-viennarect-three-phase-vienna-what-is-the-interrupt-procedure-that-is-invoked-in-a-routine-what-is-the-function-of-pll

器件型号:TIEVM-VIENNARECT
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我的学习程序有问题、

首先、PLL 在该程序中的作用是什么?

第二、什么类型的中断程序被调用? 它是计时中断还是 ePWM 中断或其他中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是否正在使用我们的数字电源 SDK 中的解决方案? 请参阅下面的 TIDM-1000的最新代码。 我想您正在使用一些旧代码。  

    这可以在 Vienna_HAL_setupInterrupt 和 Vienna_HAL_enablePWMInterruptGeneration 中找到。

    此致、