This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:当我们进入待机和停止等低功耗模式时、CPU 和 CLA 是否会冻结?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/952131/tms320f28069-will-cpu-and-cla-freeze-when-we-enter-low-power-mode-like-standby-and-halt

器件型号:TMS320F28069

您好!

如果我们进入待机或 HALT 模式、CPU 和 CLA 代码是否会在进入低功耗模式的位置冻结?

当我们退出低功耗模式时、CPU 和 CLA 代码是否会从它们冻结的位置重新启动运行?

是否有一个应用手册描述了 CPU 和 CLA 在进入和退出低功耗模式时的行为?

在低功耗模式下、所有 RAM 空间值是否都保持不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]如果我们进入待机或 HALT 模式、CPU 和 CLA 代码是否会在进入低功耗模式的位置冻结? [/报价]

    是的。

    [引用]当我们退出低功耗模式时、CPU 和 CLA 代码是否会从它们冻结的位置重新启动运行? [/报价]

    是的。 如果唤醒中断被启用、ISR 将被执行、然后主代码执行将从其冻结的位置恢复。

    [引用]是否有一个应用手册描述了 CPU 和 CLA 在进入和退出低功耗模式时的行为? [/报价]

    [报价]在低功耗模式下、所有 RAM 空间值是否都保持不变? [/报价]

    是的。