请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
如果我们进入待机或 HALT 模式、CPU 和 CLA 代码是否会在进入低功耗模式的位置冻结?
当我们退出低功耗模式时、CPU 和 CLA 代码是否会从它们冻结的位置重新启动运行?
是否有一个应用手册描述了 CPU 和 CLA 在进入和退出低功耗模式时的行为?
在低功耗模式下、所有 RAM 空间值是否都保持不变?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我们进入待机或 HALT 模式、CPU 和 CLA 代码是否会在进入低功耗模式的位置冻结?
当我们退出低功耗模式时、CPU 和 CLA 代码是否会从它们冻结的位置重新启动运行?
是否有一个应用手册描述了 CPU 和 CLA 在进入和退出低功耗模式时的行为?
在低功耗模式下、所有 RAM 空间值是否都保持不变?
[引用]如果我们进入待机或 HALT 模式、CPU 和 CLA 代码是否会在进入低功耗模式的位置冻结? [/报价]
是的。
[引用]当我们退出低功耗模式时、CPU 和 CLA 代码是否会从它们冻结的位置重新启动运行? [/报价]
是的。 如果唤醒中断被启用、ISR 将被执行、然后主代码执行将从其冻结的位置恢复。
[引用]是否有一个应用手册描述了 CPU 和 CLA 在进入和退出低功耗模式时的行为? [/报价]
否
[报价]在低功耗模式下、所有 RAM 空间值是否都保持不变? [/报价]
是的。