请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 我正在处理 MISRA C:2004合规性问题、并收到警告
#1469-D (MISRA-C:2004 14.8/R)构成开关主体的语句,while,do ... while 或 for 语句应为无限 循环 ILLEGAL_ISR 的复合语句
中断空 ILLEGAL_ISR (空)
{
/*在此处插入 ISR 代码*/
/*接下来的两行仅用于调试以在此处停止处理器*/
/*插入 ISR 代码后删除*/
asm (" ESTOP0");
适用于(;);
}
如果有人能帮助解决这一问题,那将不胜感激。