请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 大家好、团队、
我收到了客户的问题,并想向您提出建议。
是否有任何与“使用 M3 ARM 内核的标准方法”相关的材料、技术手册或技术文档?
他们想要知道的信息是:如何提高/是否需要 ISO /如何使用 TI 的 RTOS 进行调试。
有人会不会知道解释这些内容的任何材料?
请注意、
Kurumi Hasegawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我收到了客户的问题,并想向您提出建议。
是否有任何与“使用 M3 ARM 内核的标准方法”相关的材料、技术手册或技术文档?
他们想要知道的信息是:如何提高/是否需要 ISO /如何使用 TI 的 RTOS 进行调试。
有人会不会知道解释这些内容的任何材料?
请注意、
Kurumi Hasegawa
哈塞加瓦-圣
[引述] 是否有任何与“使用 M3 ARM 内核的标准方法”相关的材料、技术说明或技术文档? [/报价]
在此器件上、我们有 Cortex-M4 (而不是 M3)。 我们建议用户参考 ARM 的技术参考手册、以获得有关此内核开发的更多详细信息。 Hear 是 相同的链接。
[引用] 他们想要了解的信息是:如何提高/是否需要 ISO /如何使用 TI 的 RTOS 进行调试。 [/报价]
您是指“如何引导”吗? 如果是、您可以在器件 TRM (引导部分)中找到此信息。 有关 RTOS 的查询、请参阅此帖子。
此致、
Vivek Singh