主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE、 TMDSDOCK28379D、 TMDXIDDK379D、 C2000WARE
您好!
我目前 正在将 TMS320F28379D 与 TMDSDOCK28379D 实验板套件搭配使用。 我有使用 USB 调试探针以及 卡上 xds100v2仿真器的控制卡、我正在尝试测试 FCL_f2837x_tmdxiddk 项目。 当我运行调试器并在重新启动 CPU、点击重新启动并导入变量后切换到实时时、我将 enableFlag 从0翻转为1、但不会发生任何情况。 isrTicker 甚至不会增加、这应该表示自启动 enableFlag 以来已过了时间。 我想知道是否需要 designDrive 套件、您不能仅在独立卡上测试它。
我似乎还收到此警告"#10462-D Symbol"在"./sources/fcl_cpu_code.obj 中引用的 Q_CLA"、假设数据已被阻止、但正在访问"./sources/fcl_cla_code.obj 中的未阻止数据。 可能会导致运行时故障。" 我在前面的论坛中看到过、我已经更新了 C2000编译器。
最后、这是一个可能导致问题的问题吗?
"C28xx_CPU2:在0xd6cc 处执行"Finish Auto Run"操作时删除断点时出现问题:(错误-1066 @ 0xD6CC)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.2.0.00002)"
如何删除断点? 我已将其设置为跳过所有断点、但它仍然会达到该值。
谢谢、
Josh