This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041C:A 和 B 之间的 InstaSPIN ePWM 通道切换

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951802/ccs-tms320f280041c-instaspin-epwm-channel-switch-between-a-and-b

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我`m InstaSPIN 示例。 在 hal.c 文件中、 HAL_setupPWM 函数仅设置通道 A ->

//设置动作限定器输出 A 寄存器(AQCTLA)
ePWM_setActionQualifierAction (obj->pwmHandle[cnT]、
ePWM_AQ_OUTPUT A、
ePWM_AQ_OUTPUT 高电平、
ePWM_AQ_output_on_timebase_up_CMPA);

ePWM_setActionQualifierAction (obj->pwmHandle[cnT]、
ePWM_AQ_OUTPUT A、
ePWM_AQ_OUTPUT 低电平、
ePWM_AQ_output_on_timebase_down_CMPA);

通道强制为高电平

//设置动作限定符连续软件强制寄存器
//(AQCSFRC)
ePWM_setActionQualifierContactSWForceAction (obj->pwmHandle[cnT]、
ePWM_AQ_OUTPUT _B、
ePWM_AQ_SW_OUTPUT 高电平);

我在 n`t 中`ve 了n`t 函数 HAL_writePWMData (halHandle、&pwmData)、但它不包含允许在 A 和 B 之间切换的任何代码。或者我不知道它。 `m、如果我在通道 A 上运行 PWM 并且需要切换到通道 B、我应该怎么办? 这在代码中的哪一个完成? pwmData 寄存器的值是多少? 因为在示例 中、pwmData.Vabc_pu.value[0]= 0.0应该强制 50%占空比。 因此、我假设负值会将占空比降至50%以下、反之亦然。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看不到任何通道 B 动作限定器配置、因为通道使用死区模块配置为互补模式。 请查看技术参考手册 ePWM 一章的死区部分。

    您是尝试针对不同的行为修改此代码、还是只是想了解为什么函数的实现方式?

    惠特尼