This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何了解通过电机参数识别获得的 LD 和 LQ 结果是否与实际值一致?

Guru**** 2543180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951483/tms320f28069m-how-to-know-whether-the-results-of-ld-and-lq-obtained-by-motor-parameter-identification-are-consistent-with-the-actual-values

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的团队:

我的一位客户想知道如何知道通过电机参数识别获得的 LD 和 LQ 结果是否与实际值一致?

他有一个电机、但无法获取电感参数。 因此,他希望有办法判断软件所确定的 LD 和 LQ 是否与实际值一致。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为验证识别的电感值(LD 和 LQ)的一种方法是检查控制环路的波特图。  

    假设您已经识别了电机的电感并设计了补偿器、则可以获得实际系统的频率响应。 除此之外、您还可以根据系统参数(电感、电阻等)和设计的补偿器绘制波特图。

    如果两个图匹配良好、则您的识别电感接近实际值。

    也可以使用 LCR 表并将相位电感转换为 DQ 坐标系统。

    最棒的

    John