Thread 中讨论的其他部件:TMS320F28379D、 controlSUITE
我正在努力将应用从 F28M35的 M3内核移植到具有两个 C2000内核的 TMS320F28379D。 除了引脚重映射等外、主要任务是将外设库调用从 controlSUITE (在原始程序的 CCS6中使用)更新到 C2000WARE (在 CCS10中使用)。
问题是许多外设库已被弃用或缺少平面、没有明显的替换。 为了给出一些示例、对 UART 库进行了降级处理、而 SSI (我知道它应该是用于新芯片的 SPI)和 IPC 没有我可以看到的等效/替换。
因此,我想我正在寻找有关这方面的一些解释和帮助。 是否还有其他一些我应该使用的 TMS320F28379D 外设库完整版? 或者,C2000WARE 中是否还有其他位置没有这些外设缺失? 例如、对 UART 被弃用的原因有一定的了解也是很好的。 感谢您的任何帮助!