This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:使用 TMDSHVMTRINSPIN 和 TMS320F280049C 控制卡进行电机控制

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TMDSHVMTRINSPIN, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950269/ccs-tmdshvmtrinspin-motor-control-with-tmdshvmtrinspin-and-tms320f280049c-control-card

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、整个团队

我们将 TMDSHVMTRINSPIN 驱动器板与 TMS320F280049C 控制卡一起使用、我需要使用这两个板的组合来驱动电机、我在" C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdshvmtrfocusin\f28004x\c2000Ware_MotorControl "中找到示例代码、 建议您使用此示例、以运行此示例。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您从 lab01开始、然后从那里继续。 多花几个小时就可以了,但也是值得的。 请参阅 docs 文件夹中的用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、先生、我将从实验1开始、但我不确定我需要在哪个实验中将负载连接到驱动板、运行和控制电机的速度?我需要执行哪些步骤?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在用户指南中找到答案、请关闭主题。 如果您有进一步的疑问、请告知我们。