This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:使用 UniFlash 下载代码时报告错误-1156

Guru**** 2599615 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949330/tms320f280049-error--1156-reported-when-downloading-the-code-with-uniflash

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

客户报告   了有时使用 UniFlash 6.0.0下载代码时报告的错误-1156问题。 错误窗口指示器件可能在低功耗模式下运行。 您能否帮助检查这种现象的可能原因? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    此错误与 Uniflash 无关。  请查看以下内容是否对您有所帮助: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/689520?TMS320F280049-Entering-Low-power-mode-while-debugging-

    需要检查的其他事项有:

    1.确保设备未锁定。

    2.尝试使用闪存工具(CCS 闪存插件或 Uniflash)重新编程时、器件处于等待引导模式。

    请注意:我本周不在办公室。 我会将此帖子分配给我的同事以获得进一步帮助。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    客户表示第二次下载固件时报告了此错误。 报告错误后、它可能会在断电和通电后再次工作、并重复下载过程。 请帮您提出任何理由? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    客户是否可以再次重新创建问题?

    您能否让客户如前面提到的 Vamsi 后 e2e 中所述检查多路复用器位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    我认为它与 多路复用器位置无关、因为问题无法100%再次发生。 他们说、使用相同的.out 文件时、大约50%的电路板会遇到此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    我正在尝试咨询系统级专家。 将在今天/明天晚些时候回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    客户是否可以在重新连接后检查 RESC 寄存器中的 NMIWDRSn 位的状态?  我想知道我们是否因为 ECC 不比较而在闪存编程期间跳闸 NMI?  我不确定在 Uniflash 中处理了多少此问题(即在闪存编程期间禁用 NMI)、因为此时也会对 ECC 进行编程。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    至于 RESC.NMIFWRSn、它指的是地址0x5D38内容的位3、对吧? 如果 NMIWDRSn=1、下一步是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    正确、如果这是1、则表示发生了 NMIWD 复位。   下一步是查看 NMISHDFLG 寄存器以确定 NMI 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    您已开始另一篇文章-  

    如果两者都是相同的问题、那么让我们关闭一个问题并继续讨论其他帖子。

    此致、

    Vivek Singh