Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, TMS320F28388D, CONTROLSUITE, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D、 controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
在确认我们自己的硬件以太网的行为与 F28M35x controlCARD 相同后、我需要继续使用正确的代码。
我想使用 RTOS; 但似乎没有 RTOS 模板或代码示例、甚至没有提到 CCS 入门、应用中心、网站或其他任何地方中的 F28M35。 看起来很失望、这并不是很有帮助。 CCS 10是否仍然完全支持该处理器?
我已下载独立的 SYS/BIOS 6.83.00.18、并安装到 CCS 中(窗口、首选项、添加 SYS/BIOS 路径、'重新刷新'并让它安装...)
创建了一个新的 CCS 项目(用于 F28M35H52C 的 M3部分)、添加/编辑一个新的 RTSC .cfg 文件、将目标设置为 ti.targets.arm.elf.M3、将平台设置为 ti.platforms.concertoM3:F28M35H52C1、向 XDCpath 软件包存储库添加了 BIOS...\软件包... 可能还有其他设置...
现在、XGCONF 与 SYS/BIOS 选项一起运行。 允许我设置各种有用的外观。 (虽然不允许我进入7.3728MHz 振荡器、但截断为7MHz)。
但是。 如何实际获取 XGConf 来生成任何代码? 我想我需要一个 main.c 模板、该模板实际上会调用生成的代码(在生成代码时)。
SYS/BIOS 是否包含 M3的任何网络代码? SYS/BIOS 允许我打开启动代码和许多其他选项;但我应该查找网络选项还是需要 NDK?
(我使用了 Microchip Harmony 3和 PIC32、它使用 FreeRTOS 和 Microchip 的网络堆栈-我是否期望 TI-RTOS、SYS/BIOS、XGCONF 执行类似的操作?)
Dominic。