This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:内部温度传感器精度/校准常数

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951595/tms320f28069-internal-temperature-sensor-accuracy-calibration-constants

器件型号:TMS320F28069

大家好

我的客户希望将 TMS320F28069的内部温度传感器用作温度测量的第二个源、他们对精度有以下疑问:

本文中指出、精度仅为+/-20°C  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/157574?TMS320F28069-F28069-F2806x-F2806-Internal-Temperature-Sensor-Accuracy

这是否已经考虑 了 SPRUH18H 第555页中概述的内部存储的校准常数?  

www.ti.com/.../spruh18h.pdf

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli

    是的、本说明包含存储在器件上的校准值。  

    但是、在这种情况下、作为主温度传感器的备份、我认为这里仍然有很好的价值。  如果可能、客户可以使用外部和内部温度传感器获取一些数据、并将温度传感器的数字 ADC 转换存储为参考、然后将其存储到 OTP 或闪存中。  随着系统老化、它们可以定期检查两者之间的导通性。

    如果内部温度传感器应该是一种故障安全备份、那么我们必须了解 DS 中提到的错误。  还值得注意的是、测量是在 F2806x 的结温下进行的、因此由于自发热、它可能比内部温度传感器的环境读数略高。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    感谢您的快速回复/澄清。

    此致

    Ueli