This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D &放大器;MATLAB Simulink

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951238/tms320f28379d-f28379d-matlab-simulink

器件型号:TMS320F28379D

你(们)好

我使用 F28379D 板和 Simulink 通过 DAC 生成30kHz 正弦波、但当我将采样时间增加到超过1E-6 (采样时间)以获得更多样本时、所提供的信号不再正确。

感谢您提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图片没有显示。 请报告这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在新的注释中重新上传了图像、即我使用的方案和一些设置。 我的问题是、将采样时间降低到超过1e-6时、我会得到一个与正确的信号不对应的信号、从10kHz 开始、我会得到141Hz。 我使用的是 MATLAB 2020a 版和 code composer 10.1.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布图片。 我们正邀请 MathWorks 团队对此进行研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到增加采样时间会导致输出在溢出问题上获得失真提示。

    您可以切换 GPIO 或使用我们的常见问题解答页面:第一个常见问题解答、以测量子系统的执行时间。

    如果需要更多时间、则溢出可能是问题所在。

    有关更多详细信息、请联系我们的支持:

    www.mathworks.com/.../contact_us.html

    1 -常见问题解答