This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:UART 停止/启动间隔

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949986/tms320f280025-uart-stop-start-interval

器件型号:TMS320F280025

您好!

我的客户对 TMS320F28002x UART 有疑问。 他们希望使用5Mbps 的串行通信。 他们想知道通过 UART 传输48位数据实际需要多长时间。 (传输8位 x 6次)  

现在、我们想知道从停止位到下一个开始位的间隔。 如果波特率为5Mbps、间隔是否为0.2us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问! 有关可实现的有效实际波特率、请参阅 TRM 第26.12章中显示的计算 (请参阅 26.12 SCI 波特率计算)。  

    如果您特别想了解这些临时时间安排、请告诉我、因为这目前不在规格范围内。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢你的答复。 我想知道时间安排。 因为我的客户希望通过高速串行通信将 C2000连接到 FPGA。 当他们决定 FPGA 的设置时、需要有关时序的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    遗憾的是、在进一步研究后、我们无法提供此信息。 我们可以在使用 FIFO 时添加额外的扩展、但由于应用的高速特性、这可能不是您在这种情况下所需要的。

    但是、只要 FPGA/C2000本身的时钟处于彼此的典型范围内、字节间延迟可能不会直接影响通信稳定性。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Vince