请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 您好!
我的客户对 TMS320F28002x UART 有疑问。 他们希望使用5Mbps 的串行通信。 他们想知道通过 UART 传输48位数据实际需要多长时间。 (传输8位 x 6次)
现在、我们想知道从停止位到下一个开始位的间隔。 如果波特率为5Mbps、间隔是否为0.2us?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户对 TMS320F28002x UART 有疑问。 他们希望使用5Mbps 的串行通信。 他们想知道通过 UART 传输48位数据实际需要多长时间。 (传输8位 x 6次)
现在、我们想知道从停止位到下一个开始位的间隔。 如果波特率为5Mbps、间隔是否为0.2us?
您好!
感谢您的提问! 有关可实现的有效实际波特率、请参阅 TRM 第26.12章中显示的计算 (请参阅 26.12 SCI 波特率计算)。
如果您特别想了解这些临时时间安排、请告诉我、因为这目前不在规格范围内。
此致、
Vince