This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:尝试对 OTP 进行编程后锁定单元

Guru**** 2912700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950836/ccs-tms320f280049c-unit-locked-after-try-to-program-otp

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们尝试使用命令链接器文件对用户 OTP 部分进行编程、并使用常量 全局变量来设置值。

运行调试器加载代码后、该单元会提示出错。 然后、我们尝试加载其他代码、该设备似乎已锁定。

提示错误消息:

C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)器件未响应请求。  器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)  
软件工具集:
Code Composer Studio 10.0.0.00010
C2800编译器工具20.2.1 com.ti.cgt.c2000.19.win32.feature.group 德州仪器(TI)
 
硬件工具集:
TMDSCNCD280049C 评估板 + TMDSHSECDOCK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    如果您已对安全设置进行了编程、则是的、设备将被锁定。 您需要解锁器件才能再次对其进行编程。 您可以在 Flsah 插件 GUI 中提供密码(在连接到目标后单击"Tools"->"OnChip Flash")、然后您应该能够对器件进行重新编程。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    我们尚未对任何安全设置进行编程。 我们也无法连接到目标。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    我正在支持另 一篇 与这篇相同的文章。 是否有相同的问题?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    这似乎是同一个问题。

    此致