This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:新的 NFBGA 封装版本是否符合 AEC-Q100标准?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951074/tms320f2812-will-the-new-nfbga-package-version-be-aec-q100-qualified

器件型号:TMS320F2812

您好!

我的客户使用 TMS320F2812GHHQ、它使用我们刚刚被 NFBGA 取代的 u*BGA 封装。 是否计划在 NFBGA 中使用符合 AEC-Q100标准的 F2812版本? 谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 François、

    TMS320F2812GHHQ (汽车封装)将没有相应的 nFBGA 封装(仅限工业)。 设计人员可以查看扩展的汽车产品系列、以准备过渡到更新的器件。

    希望这对您有所帮助。

    -Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    谢谢你。

    此致、
    François μ A。