您好、香榭丽舍
如 F2803x TRM 章节"4.2.3.3占空比范围限制"中所述:
'当高分辨率周期控制被禁用时、尽管对于前三个周期、HRPWM 功能不可用、常规 PWM 占空比控制仍可在低至0%的占空比下完全运行。'
"当高分辨率周期控制被启用(HRPCTL[HRPE]=1)时、占空比一定不能在受限范围内。 否则、ePWMxA 输出上可能存在未定义的行为。"
也就是说、如果 启用了高分辨率周期控制、即使设置 CMPAHR = 0、最小占空比仍将受到"3个周期"的限制、并且无法达到0%占空比、对吗?
如果是、考虑实现0%占空比、唯一的方法是禁用"高分辨率周期控制"并设置 CMPAHR = 0、这是正确的吗?
请提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda