This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:设置 EMU-BOOTPIN-CONFIG / EMU-BOOTDEF、而不是 OTP

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951254/ccs-launchxl-f280049c-set-emu-bootpin-config-emu-bootdef-instead-of-otp

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

根据我之前的帖子(CCS/LAUNCHXL-F280049C:OTP - COMMON Understanding / reprogrammable)、我仍然不知道如何实际设置的值

EMU-BOOTPIN-CONFIG / EMU-BOOTDEF-LOW / EMU-BOOTDEF-HIGH、而不是它们在 OTP 中的等效项(Z1-OTP-BOOTPIN-CONFIG、……)。  

您能否准确地解释一下我应该如何继续设置这些值以在仿真引导模式中使用?  

我在 TRM 中找不到任何问题。  

提前感谢、致以诚挚的问候、  

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    "表4-12. TRM 的引导 ROM 寄存器"具有仿真引导寄存器的地址和"表4-5。 BOOTPIN_CONFIG 位字段/表4-7。 BOOTDEF 位字段"具有这些寄存器的定义。 通过 CCS 连接到器件后、在 CCS 存储器监视窗口中打开地址位置、并根据需要更新该值。 设置这些值后、从 CCS 发出复位命令、现在当您单击"Run"时、器件将根据仿真引导设置进行引导。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh