This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:如何将 CLB 逻辑块7输出连接到 CLB 逻辑块3或 CLB 逻辑块0

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/948255/ccs-tms320f28388d-how-to-connect-clb-tile-7-output-to-clb-tile-3-or-clb-tile-0

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

TI、

在用于配置 CLB 的 CCS Studio 工具中、除了连接多个逻辑块的4个逻辑块(逻辑块1至逻辑块4)外、不显示其他逻辑块。

它应该显示连接 f28388D 中所有8个逻辑块的方法。

谢谢  

Harshit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、您的图像没有显示。 是否可以再次共享>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 CLB XBAR 将所有8个逻辑块相互连接。  

    如果要使用 CLB 全局多路复用器、在这种情况下、CLB 5-8只能访问 CLB 5、6、3、4。

    但您仍然可以通过 CLB XBAR 将 CLB 7和 CLB8互连到 CLB1-8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够按照上述步骤连接您的 CLB TILE7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    对此进行了任何更新?

    NIMA