This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280045:从闪存运行

Guru**** 2930900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950756/ccs-tms320f280045-run-from-flash

器件型号:TMS320F280045

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们在从闪存运行代码时遇到问题。

我们使用相同的代码对 f280049C 处理器进行编程、如果代码位于闪存中、我们会在 CCS 调试器中进行检查。 这些函数位于闪存部分(0x8000–0x9FFF)。 然后我们对 f280045单元进行编程、 问题是当单元处于独立模式时、代码未从闪存运行。

软件工具集:
Code Composer Studio 10.0.0.00010
C2800编译器工具20.2.1 com.ti.cgt.c2000.19.win32.feature.group 德州仪器(TI)
 
硬件工具集:
TMDSCNCD280049C 评估板 + TMDSHSECDOCK
TMDSCNCD280045 处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    请浏览下面的 e2e 帖子。 我们的闪存专家已经整理了从 RAM 切换到闪存的步骤、并列出了各种调试步骤。

    e2e.ti.com/.../878674