This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:电机控制(3桥臂逆变器)中的软件优化/补偿?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950401/tms320f28377s-sw-optimization-compensation-in-motor-control-3-leg-inverter

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:AMC1302

团队、

客户在  用于三相电机电网逆变器的逆变器应用中使用 TMS320F28377S。

您能否帮助确定 分流器+ AMC1302针对以下电流感应问题的可能软件解决方法?
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/950398

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    正如 Manish 在该线程中提到的、他们可能能够更改采样点以适应相移、从而使过采样点可以表示每个周期中的预期信号。  

    此致、