This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375D:关于 ePWM 最大时钟

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950404/ccs-tms320f28375d-about-epwm-max-clock

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:Code Composer Studio

TMS320F28375D 规范规定 PWM 频率最大为100MHz、
但它看起来是在200MHz 下工作、具有以下设置。

这是否超出保修期、还是我的误解?


====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   EALLOW;
   ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.BIT.EPWMCLKDIV = 0x0;// 0 =/1。 1 =/2。
   EDIS;

   //至 SHARC1 PWM。
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE  = TB_COUNT_UPDOWN;//顺计时
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN    = TB_DISABLE;     //禁用相位加载
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;        //时钟与 SYSCLKOUT 的比率
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV   = TB_DIV1;
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;
   EPwm1Regs.TBPRD              = 25;             //设置定时器周期
   EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS    = 0x0000;         //相位为0
   EPwm1Regs.TBCTR              = 0x0000;         //清除计数器
   //将影子寄存器加载设置为零
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
   //设置比较值
   EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 0;               //设置比较 A 值
   EPwm1Regs.CMPB.bit.CMPB = 0;               //设置比较 B 值
   //设置操作 A (上部)
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;           //将 PWM1A 设置为零
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_CLEAR;         //清除 PWM1A ON 周期
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_NO_ACTION;     //不执行任何操作
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_NO_ACTION;     //不执行任何操作
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CBU = AQ_NO_ACTION;     //不执行任何操作
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CBD = AQ_NO_ACTION;     //无
   //设置操作 B (较低)
   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_SET;           //将 PWM1B 设置为零
   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_CLEAR;         //在周期上清除 PWM1B
   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_NO_ACTION;     //不执行任何操作
   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_NO_ACTION;     //不执行任何操作
   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_NO_ACTION;     //不执行任何操作
   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_NO_ACTION;     //无
   //设置其他
   EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;//启用死区
   EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL   = DB_ACTV_HIC;   //反转 AQOUTB
   EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE  = DBA_RED_DBB_FED;//(AQOUTA:红色 AQOUTB:FED)
   EPwm1Regs.DBCTL.bit.HALFCYCLE = 0;
   EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED    = 1;//上死区时间
   EPwm1Regs.DBFED.bit.DBFED    = 1;//缩短死区时间

   //中断,我们将在其中更改比较值
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_PRD;     //在 PRD 事件上选择 INT。
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;              //启用 INT
   EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = et_1st;         //在1st 上生成 INT
   EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT   = 1;              // INT flg 清零
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

抱歉、无法放置示波器图像、
但从一个上升沿到下一个上升沿的时间为250ns。

250ns = 25 (PRD)* 2 (上行/下行)* 5ns

指出您是否犯错。
谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gouki、

    它可以在某些特定部件和特定工作条件下工作、但可能会在不同的 PVT (过程/电压/温度)条件下失败。 TI 仅保证我们的数据表中提供的运行框架、并建议客户仅在该条件下运行器件。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Vivek 提到的、请不要以200MHz 的频率运行。  

    TMS320F2838x 系列可以在200MHz 下执行 ePWM 操作。