请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28384S 你(们)好
连接管理器能否从 TMS320F28384S 上的 CPU1闪存?
如果可能、我希望 CPU1上的引导加载程序刷写 CM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
连接管理器能否从 TMS320F28384S 上的 CPU1闪存?
如果可能、我希望 CPU1上的引导加载程序刷写 CM。
您好!
CPU1不能直接访问 CM 闪存组、但可以通过 IPC 来实现、其中 CPU1可以通过 IPC 向 CM 提供数据、并且可以对其自己的闪存组进行编程。 我认为 C2Prog 的编程解决方案 具有此选项。
此致、
Vivek Singh