This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388的 UIP 端口

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950159/tms320f28388d-uip-port-for-tms320f28388

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

对于 Concerto M 内核、是否有适用于28388 CM 的 UIP 端口/示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我没有得到 UIP 的含义。 您能否提供有关此方面的更多详细信息。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    UIP 是一个占用空间非常小的 TCP/IP 堆栈。

    TI 将其用于 controlSUITE 中提供的 Concerto 以太网示例:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\v206\Mware\third_parti\UIP-1.0

    谢谢!

    心搏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有用于 F28388的 UIP 端口。  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 、Sudharsanan。

    心搏