Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMS320F28386D
尊敬的香榭丽舍
有些问题需要您的帮助和双确认。
请 参阅 f2838x_headers_nonBIOS_CPU1.cmd 上的 PI_VECT_TABLE
PIE_VECT_TABLE:origin = 0x000D00,length = 0x000200 // PIE 矢量表*/
但是 在运行 InitPieVectTable 后、我们无法在0xD00中找到完整的 PieVectTable。 出什么问题了吗?
2.我在 TRM 上看到 INT 9.9~9.12是保留的,但这些是 在 f2838x_pievect.c 中定义的,这是正确的?
3.用户是否可以使用 用户定义的陷阱来定义其中断? 如果是、有任何限制?
如果您有任何建议、请随时告诉我。
非常感谢。