This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:controlSUITE 与 C2000Ware /device_support

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950227/ccs-f28m35h52c-controlsuite-vs-c2000ware-device_support

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

有关 F28M35H52C (使用 controlCARD H52C1)的新开发、

我们应该使用哪个/device_support?

2.它是否仅在使用"controlSUITE"而不是"C2000Ware"时可用?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

     C2000ware 支持更新的芯片组。 您应该对 F28M35x 器件使用控制套件。

    此致

    Siddharth