This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:XRSn 引脚:高电平输入电压阈值

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949656/tms320f280049-xrsn-pin-high-level-input-voltage-threshold

器件型号:TMS320F280049

您好、先生、

我是否可以知道该引脚 XRSn 的高电平输入电压阈值是多少?

是否需要最低2V 才能检测到高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    是的、2V 将保证 XRSn 被感测/锁存为一个高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Santosh 对此进行了确认。

    这将帮助我设计连接到该引脚的接口。