This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949903/ccs-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

与 Matlab 2020B (Simulink)连接时出现问题。 路径不存在、错误代码0。  请参阅以下内容:

Inline image

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    图像未显示、请您再次附加它。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅附件。

    此致

    e2e.ti.com/.../DSP.docxe2e.ti.com/.../3175.DSP.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muamar、  

    似乎 C2000加载项未正确安装。 如果重新安装加载项并通过编译器配置向导无法解决此问题、您能否分享有关情况的更多信息(例如、它是在仿真中运行还是仅在编译中运行)、还是共享模型?

    最棒的

    John